This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:下一个10.x SDK 发布时间表是什么时候发布的

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446665/tda4vm-q1-when-is-the-next-10-x-sdk-release-timeline

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好!

我 想知道10.X SDK 的下一个版本何时发布? 这是为了决定我们是需要使用已发布的10.0 SDK、还是需要更新的 SDK (如果即将发布)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dwarakesh:

    TDAVM SDK 10.1  定于12月中旬

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的快速回复。 您能不能在这一发布中多放点光? 特定于安全、以太网、openVX、TIDL 的所有更改(如果有)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh,

    这是一个很长的列表。 否则就更好了。 请告诉我们您正在寻找什么、我们会确认。  

    此致、

    基尔西