This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:关于在 OSPI 引导模式期间访问 OSPI 闪存扇区的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440465/j721exsomxevm-regarding-access-of-ospi-flash-sectors-during-ospi-boot-up-mode

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用的是 MCAL 封装  MCUSW_09_00_00_15_CONFIG + ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_00_00_02

当我们从 TI 集成 SBL 和 tifs.bin 并从 OSPI 引导时,如下面所示 SBL 在 OSPI 的偏移零处刷新, tifs.bin 在 OSPI 的偏移0x80000处刷新, App image 在 OSPI 的偏移0x100000处刷新,因此我们怀疑我们是否要访问 OSPI 的这些区域,那么即使应用程序也需要一些闪存区域来访问它的操作。 在 FLS 配置中, FLS 扇区地址始终是 OSPI 的起始地址,因此 OSPI 起始地址与已经存在的 SBL 重叠。 在这种情况下、如何解决此问题?

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeep、您好!

    ]在 FLS 配置中、FLS 扇区地址始终是 OSPI 的起始地址、因此 OSPI 起始地址与已经存在的 SBL 重叠。 在这种情况下、如何解决此问题?

    我已加入我们的 AUTOSAR 专家、为您的问题提供意见。

     

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢你的评分

    我们还有一个疑问、在同时调试 SBL 和我们的应用程序时、我们知道 OSPI init 已在 TI 的 SBL 中调用、而我们的应用程序将在内部调用 Fls_Init、它将调用 OSPI Init。

    我想知道、我们如何避免这种情况?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik 和团队、

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik 和团队、

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R