请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3MV 工具与软件:
你好。
我们的系统具有外部触发信号、图像传感器根据该信号发送数据。
我知道、每当从图像传感器接收到数据时、都会调用回调函数、并且数据会自动更新。
我在这里想知道如何使 Vsync 和 Hsync 仅在出现新数据时发生。
例如、如果图像传感器仅发送了1帧、则只发送了1帧。
当我之前提出问题时、我被告知显示模块正在进行流式传输、因此不能是这样。
但是否可以仅发送1帧? (停止/启动链路、或通过显示屏控制来控制同步)