This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:支持安全启动的 ECC 密钥(SMPK/BMPK)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446700/processor-sdk-am62x-support-of-ecc-keys-for-secure-boot-smpk-bmpk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好、TI:
何时在 AM62x 的 OTP (SMPK/BMPK)中支持用于安全启动的 ECC 密钥? 目前您仅支持 RSA 4K SMPK/BMPK 密钥( software-dl.ti.com/.../key_writer.html )。


TI"AM62x OTP Keywriter 集成"的幻灯片组第14页。 状态:
"约束  
–SMPK/BMPKSMPK/BMPK:Keywriter 当前仅支持 RSA 4K 密钥。 对 ECC 密钥的支持在路线图中。"

文档"AM62x Sitara 处理器"(SPRSP58B.pdf)的第2页指出:  
"–可在 RSA/ECC 处理中提供帮助以实现安全引导的 PKA (公钥加速器)"

此致、
Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    何时支持在 AM62x 的 OTP (SMPK/BMPK)中使用 ECC 密钥进行安全启动? 目前您仅支持 RSA 4K SMPK/BMPK 密钥[/QUOT]

    目前没有支持使用 ECC 密钥进行安全启动的计划。 目前的路线图是在2025年第3季度之前实现这项支持。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    TI 支持哪些 ECC 密钥大小用于安全引导224/256/384/512位?
    TI 将测试/验证哪种安全启动 ECC 密钥大小?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

     目前尚未评估对使用 ECC 密钥进行安全启动的支持。 如果您可以告诉我您正在寻找的特定支持、例如特定的 ECC 密钥大小、算法等、那么我可以将信息转发给相关团队。

    谢谢!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我们需要支持标准的 NIST P-256 ECC/ECDSA。

    谢谢!
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要标准 NIST P-256 ECC/ECDSA.
    的支持

    感谢 Alex 的澄清。

    我会将这一点传达给团队。 这些输入将有助于塑造具有 ECC 密钥的安全启动支持。 如有需要、我将要求您做出更多说明。

    现在、关闭螺纹!!

    谢谢!

    Prashant