This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU 和 R5F 之间的[工业通信]数据共享

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440360/am6442-industrial-communications-data-sharing-between-pru-and-r5f

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

TI 堆栈是否可以将 PRU 和 R5F 之间的数据共享存储器更改为 DDR4?
TIスタックは、PRUとR5F間のデータ共有メモリをDDR4に変更できますか μ A?

请介绍一下 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATについて教えてください。

谢谢、此致、

Aoki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoki-san

     可能需要翻译成英语、以便 TI 的达拉斯、德国和班加罗尔团队能够做出响应和/或被分配。

    第二个问题 cc: (42) Thomas Leyrer 的个人资料- Thomas Leyrer - 德国的 TI E2E 支持论坛

    此致

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    当我们使用 TI 提供的 PROFINET、EtherNet/IP 或 EtherCAT 协议栈时、我想知道我们是否可以将 DDR4用作 PRU 和 R5F 之间的共享内存区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PROFINET、EtherCAT 和 EtherNet/IP 不使用 DDR 作为共享存储器、因为这不能保证从 PRU 读取和写入的确定性时序。

    您能解释一下这里的用例吗? 每个协议的共享内存都是固定的、客户将无法更改、因为这需要重新构建固件

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    >对于每种协议、共享内存都是固定的、客户将无法更改、因为这需要重建固件。
    这正是我想知道的。

    我们想要将整个 SRAM 区域用作用户应用的共享内存、因此我们想要更改协议栈的内存。

    Aoki。