This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:[AM62A][A53][R5F][关键]

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442529/processor-sdk-am62a-am62a-a53-r5f-critical

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

大家好  

我们有新的用例同时从 A53核心和 R5F MCU 核心访问以太网 MAC,所以我需要确认以下几点,

1-是否可以 同时从两个内核直接访问 CPSW3G?

2- CPSW3G 交换机 是否分配给 R5F 主交换机?

3-  AM62A SDK 中的 CPSW3G 交换机软件准备就绪情况如何?

  

根据技术参考手册、 CPSW3G 可以直接访问、也可以通过以太网交换机软件或 MAC 直接访问独立访问

请查看以下参考 software-dl.ti.com/.../CPSW3g.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ahmed Omar:

    感谢您的提问。

    目前、我们在 MCUSDK-AM62A 中不支持 Etherent。

    AM62Ax MCU+ SDK:简介

    您能否联系 TI fileld 团队提供业务理由来启用该团队?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不关心 FreeRTOS over A53 ,我的目标是让 QNX/Linux 在 A53 Core 和 R5 MCU 中都可以访问以太网  

    请检查以下链接 SDKLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    您将在 MCU-R5、Autosar 上运行什么操作系统?

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Krithika ,  

    是的、MCU R5将是 AUTOSAR、A52内核 QNX 和 FreeRTOS for R5 MAIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是让 A53核心和 R5 MCU 中的 QNX/Linux 都能访问以太网 

    目前、不支持从 A53 (Linux)和 R5F (RTOS)并行访问 CPSW3G。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我需要您确认它是否由 SOC IT 本身提供支持、然后我们可以讨论软件可用性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    我将与硬件专家讨论这一点并与您联系。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能说什么是并行连接在这里意味着什么?

    从每个内核到 CPSW3G 的 Parllel DMA 通道?

    此致

    Ashwani