主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具与软件:
您好!
我正在使用两个 TI-评估板(TMDS64EVM)、并且我已经通过 PCIe 连接了两个 AM6442。
当一个电路板为 PCI-RC 和另一个 EP 时、第一个测试成功。 但我需要双向发送中断的可能性。
如果我使用端点和根的概念(例如、与 PCI-EPF-TEST 驱动程序一起使用)、只有端点能够发送中断。
因此我认为我必须改变连接方式、并改用 NTB。 或 VNTB 看起来与我所需的完全相同。
但 AM6442上无法正常工作。 似乎没有有关在 AM6442上使用 NTB 的文档。 我在适用于 J721e 的 TI Processor SDK Linux 中找到了 PCIe 背板之类的东西。
所做的工作并不完全符合我的需要:我只需要将两个器件与 NTB 进行耦合。
1.我想知道 AM6442是否可行吗?
2.当我想使用 NTB 时、应该将两块板都设置为 PCI 端点、还是一个 PCI 设备仍然是 RC?
3.两个器件的 devicetree-files 中必须更改什么?
4.下一步该怎么办?
5.如何使用 NTB-TOOL 测试连接?
谢谢!