主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具与软件:
大家好、团队成员:
在 EVK 板(TDA4VL - Q1)中使用 SDK 版本( ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05.tar.gz )中给出的 I2C 示例时、出现超时错误。
我们使用的波特率为400KHZ、I2C insts 为0 (MCU0_I2C)。 我们已尝试使用从器件地址(0x48)读取温度寄存器(地址:0x00)。
我们还注意到、根据原理图、传感器中未使用使能引脚。 我们还认为、引脚配置和时钟将在 SDK 终端自行完成、因为我们使用的是 EVK。
所以我们无法找到出错的地方。 最好能有一个调试会话来解决相同的问题。
谢谢。此致、
M Prashannaa Ravi.