This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:如何设置主机数据包描述符

Guru**** 2482805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445991/am3358-how-to-make-host-packet-descriptor

器件型号:AM3358
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具与软件:

您好!

我尝试针对以下文档使用 CPPI、

KeyStone 架构多核导航器(CPPI)用户指南(修订版 H)

但我不了解原始缓冲区0池索引的作用。
如何确定要在这些位中设置的值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibata-San:

    让我花些时间研究一下这个问题并给您答复。

    您还在努力实现什么目标? 也许我可以找到一些有用的示例代码。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas-san,

    感谢您的答复。

    我想使用 CPPI 完成 USB 批量传输。

    此致、Kibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibata-San:

    您需要在 AM335x、Linux 或其他平台上运行什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin-San:

    我正在使用 SYSBIOS。

    此致、Kibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibata-San:

    上面提到的 CPPI 文档不适用于 AM335x USB 模块中的 CPPI DMA。 有关 CPPI41DMA 模块信息、您应参阅 AM335x TRM 的第16.2.9节。

    但是、正如 TI.com 上 AM335x 产品页面所发布、本论坛将不再对 AM335x 的 SYSBIOS 和 RTOS SDK 提供技术支持。 但我确实在 AM335x RTOS SDK 6.3中看到了以下 CPPI 驱动程序:

    pdk_am335x_1_0_17/packages/ti/drv/USB/AM335x/cpi41dma.c soc