This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何为 DCC 中的伽玛插件生成输入图像

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447074/sk-am62a-lp-how-to-generate-the-input-image-for-gamma-plugin-in-dcc

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的专家:

DCC 中伽玛插件的输入是"12位 RGB 3平面格式的原始图像 "。 但如何从 Bayer 原始图像从传感器生成此类图像呢? 这个 RAW 应该是 CFAI 的结果吗?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    Unknown 说:
    这是不是应该是 CFAI 的结果?

    您可以使用任何12位 RGB 图像进行可视化。

    如果您输入一个图像、则可能必须具有"原始选项"图像大小(如果我回忆正确)。

    Unknown 说:
    如何从 Bayer RAW 从传感器获取此类图像?

    如果您想测试真实图像、则使用伽马曲线在 PC 仿真模式下工作要容易得多。