请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、团队
我们的产品需要增加 DDR 的带宽以提高性能、我们使用 TI SysConfig 配置1866MHz 文件。
然后使用 tiboot3的引导过程启动 Sitara、目前引导是正常的、在操作中没有发现问题、但使用 SBL_stage1的引导过程无法启动、这是为什么?


此外、如果我们将以下芯片与1866MHz 一起运行、是否存在任何风险?

此致、
薛法东