This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 LCDK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443772/omap-l138-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAP-L137

工具与软件:

您好!

 我刚买了第二块 OMAP-L138 LCDK 板、因为我想在启动电路板时犯了错误(我让 dip 切换到"00000000")。 尝试按照说明获取映像、但电路板从不启动... 所以,我想得到一个像说明书所说的那样简单的工作系统... 这就是我把钱花在第二块电路板上的原因、而且我确保按照下面的步骤继续学习 DSP A.S.A.P (基于此文档、需要在公园里散步...)

1-)评估了 USD 卡 See attache (空)? 根据起始说明、此 uSD 应与其他工具一起安装 Linux

2-)做了一个 bk 的 USD 图像(我使用 gnome-disk-utility)

3-)根据说明中的要求调整了压差"01110000"

4-)将 USB 电缆连接到 J3

5-启动 minicom (115200、8N1、无流量控制)

6-)连接电路板电源(套件随附5V 直流电源

7-)U-boot 再次失败...

顺便说一下、我对 OMAP-L137 EVM 电路板有着完全相同的经验、这就是为什么我转向 OMAP-L138、期望获得更好的结果...

有没有任何办法来接收 uSD 卡(一个用于 OMAP-L137 []和 OMAP-L138 LCDK [])、这样就可以按照所设想的方式开始使用电路板(预构建、我可以在尝试构建系统之前先学习)逐阶段学习!

下面是一些有关发生的情况的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉,延迟响应,我仍在工作的线程,出现在感恩节。

    电路板似乎在响应、这是一个好现象。 这意味着硬件本身没有问题。 如果您在终端上没有看到任何内容、则问题可能更大。

    不过、

    对 OMAP-L137和 OMAP-L138的有限设计支持

    听起来您只是刚刚开始您的开发流程。 是这样吗?

    请记住、OMAP-L137/OMAP-L138是较早的处理器、软件较早。 我们的团队无法再为有关这些处理器的硬件或软件设计问题提供支持。 因此、如果您刚刚开始设计、我建议您选择一种更新的处理器、以便我们能够在您的整个设计过程中为您提供支持。

    如果需要、我可以将您邀请到我们的营销团队成员、与他们讨论可能更适合您设计的其他处理器。

    此致、

    Nick