This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TI 何时支持 Sitara AM6x 系列的 Rust 语言? (在 CCS Theia 中?)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442410/am6442-when-will-ti-support-the-rust-language-in-sitara-am6x-families-and-in-ccs-theia

器件型号:AM6442

工具与软件:

据我所知、ST 正计划将 Rust 完全部署为源语言、作为 C & C++的替代方案

Sitara 系列器件和 CCS 是否会在2025年支持 Rust?

我们刚刚听说 AWS (拥有 FreeRTOS)开始在其源代码上从 C 和 C++进行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    至于 CCS 对 Rust 的支持,我们没有固定的计划。 有许多扩展可以安装到 CCS Theia 中进行 Rust 开发、但我们的调试器不支持、所以您需要使用其他资源(GDB?)。 实际上、  一旦我们(TI)决定正式支持一个或多个器件系列的防锈开发、我们就会在 CCS 中增加对防锈技术的官方支持。

    我将在我们的 Sitara 团队中循环评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    目前没有其他输入。 如果您对项目、应用设计有任何具体要求、请随时与我们分享。 我们将继续评估2025-2026年间增加/支持哪些新功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆库尔:

    我曾提到、   昨天在 AM64x 相关的电话会议上、最终需要为 m-firth@ti.com 和 o k-kalouf@ti.com 提供 Rust 支持。

    吉姆