This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:从 TPS6594的 BUCK4为 DRA821的 EMIF 和 LPDDR4的 VDD2/VDDQ 供电。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440090/tmds64evm-supplies-power-from-buck4-of-the-tps6594-to-the-emif-of-the-dra821-and-the-vdd2-vddq-of-the-lpddr4

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

你好
我们一直在设计使用 TMDS64EVM 电路作为参考的电路板。 我们现在尝试在此电路板上执行功率阻抗仿真。 仿真的目标之一是从 TPS6594的 BUCK4向 DRA821的 EMIF 和 LPDDR4的 VDD2/VDDQ 供电的线路。 仿真负责人当前问我们流向 DRA821和 LPDDR4的电流百分比是多少。 用户指南指出该线路的最大电流为4A。 我们想知道有多大百分比的4A 流向 DRA821的 EMIF。 执行模拟显然有必要执行此操作。  LPDDR4是 Micron 的 MT53E1G32D2FW-046 WTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的问题。
    Jacinto7 DRA821评估模块(EVM)能够通过安装在电路上的 INA 器件来测量负载电流、但我们目前无法使其正常工作。
    您能否向我们提供使用 DRA821 EVM 获得的任何数据、其中显示了通常有多少电流流经下方红色框中所示的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您是使用 AM64x EVM 还是 DRA821 EVM

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我没有得到想要的答案、所以我会改变我的问题。

    DRA821的 EMIF 消耗的最大电流是多少?

    Micron 的响应是、Micron LPDDR4 MT53E1G32D2FW-046 IT:C 的 VDD2/VDDQ 的最大电流消耗约为500mA。

    我还想了解 DRA821 EMIF 的最大电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到 J7200 (DRA821) EVM 超集用例的电源轨负载电流分解图。