This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448007/processor-sdk-am64x-am64

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!
正在寻找具有4个以太网端口(可在10/100/1000 Mbps 下工作)的处理器

检查 Sitara 系列时发现、通过 PRU ICSSG 显示具有以太网扩展选项。

PRU 内核如何处理以太网转换。

如果我使用 PRU0 RGMII1和 PRU0 RGMII2、它是否共享同一 MAC、因为它在 PRU0下?

每次启动时固件是否会执行任何动态 MAC 分配、还是我们是否可以设置每个端口都唯一的静态 MAC? 是从 PRU 代码还是从 Linux 分配 MAC 的地址?

此外、如果我的主要要求是、您将建议什么处理器、

1. 2个10/100/1000的国家和2个10/100的国家

2. 4个10/100/1000国家

另外、AM64x 中的串行器/解串器通道是否可用作 QSGMII?

您建议哪一种用于4个以太网的稳定平台?

1. CPSW +串行器/解串器的组合

2. CPSW + PRU_ICSSG 的组合

如果 SerDes 可用于 QSGMII、将如何分配处理器的 MAC?

很抱歉有很多问题、有很多问题在运行、谢谢理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的问题、MAC 将不支持来自 SerDes 的数据。 目前所有 Sitara 器件都不支持 SGMII、未来的器件可能也不支持。 如果您尚未查看、Jacinto 类器件确实支持 SGMII、下面是其中一个器件的数据表链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4vm.pdf

    此致、

    Schuyler