This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:LPDDR4写入访问时的 DQS 到 DQ 偏差问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access

器件型号:AM69

工具与软件:

我们的客户在其定制电路板上对 LPDDR4执行合规性测试、发现写入访问存在问题。 DQS 和 DQ 之间几乎没有偏差、DQS 和 DQ 似乎同相。 另一方面、读取访问没有问题。

使用写入访问时的 DQS 至 DQ 偏差:

使用读取访问时的 DQS 至 DQ 偏差:

原图中的后仿真没有问题、因此硬件设计应该没有问题。

我们的客户担心写 DQS2DQ 培训无法正常工作。

是否可以手动调整 DQS 和 DQ 之间的相位? 如果是、如何实现?

从 DDRSS 寄存器配置工具 v0.11.0导出的 syscfg 文件随附:e2e.ti.com/.../CUSTUM_2D00_AM69_5F00_LPDDR4.syscfg.txt

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国感恩节假期、请预计下周回复。 我们的大多数工程师都是在周末度假的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access DQS 与 DQ 之间几乎没有偏差、DQS 与 DQ 似乎同相

    LPDDR4存储器使用未匹配的 DQS-DQ 路径(在存储器内部);因此在写入时、DQS 选通脉冲必须在 DQ 信号之前到达 SDRAM 焊球处、位值为 tDQS2DQ。 (范围可以是200ps 至800ps 之间的任何值)。

    DQ 仅在 DRAM 内部锁存器处与频闪灯中心对齐、使用示波器/探头无法访问该锁存器。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    感谢您的答复。

    [报价 userid="51195" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access/5543448 #5543448"] LPDDR4内存使用不匹配的 DQS-DQ 路径(存储器内部);因此、在写入操作中、DQS 选通脉冲必须在 DQ 信号之前到达 SDRAM 焊球处、位数应为 tDQS2DQ。 (范围可以是200ps 到800ps 之间的任意值)。

    这是否意味着 DDRSS 寄存器配置工具 v0.11.0中的 tDQS2DQ 数量不正确?

    如果是这样、如何在 DDRSS 寄存器配置工具 v0.11.0中设置 tDQS2DQ 的数量?

    或者这是否意味着写入 DQS2DQ 培训未正常工作?

    如果是、为什么 Write DQS2DQ 培训无法正常工作?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    [报价 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access/5543723 #5543723"]

    这是否意味着 DDRSS 寄存器配置工具 v0.11.0中的 tDQS2DQ 数量不正确?

    如果是这样、如何在 DDRSS 寄存器配置工具 v0.11.0中设置 tDQS2DQ 的数量?

    [报价]

    否- DQS 和 DQ 之间的时序关系通过写入 DQ 训练设置、这在初始引导期间以及在任务模式期间定期执行。

    [报价 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access/5543723 #5543723"]

    或者这是否意味着写入 DQS2DQ 培训未正常工作?

    如果是、为什么 Write DQS2DQ 培训无法正常工作?

    [报价]

    否、这并不意味着培训无法正常工作。  我想说的要点是:

    1. 用户无法探测存储器的内部锁存器观察到什么(它位于内部锁存器、DQ 必须与频闪灯中心对齐)
    2. 任何在 PCB 上说明 DQS 与 DQ 的写入测量都将具有200到800ps 之间的一些延迟偏移、这可能会使 DQ 和 DQS "处于同相"的假象。  

    我不知道在提供的波形期间总线上正在传输何种数据模式、但 DQS 和 DQ 之间似乎存在明显的延迟、因为 DQ 信号在 DQS 后同步码阶段仍在切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    感谢您的答复。

    我知道在随附写访问过程中的波形没有异常。

    [报价用户 id="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access "]我们的客户正在其定制电路板上对 LPDDR4执行合规性测试并发现写入访问存在问题。

    我们的客户是否会错误地执行合规性测试?

    例如、是否使用了不适当的数据模式?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    [报价 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443471/am69-dqs-to-dq-skew-issue-with-lpddr4-write-access/5548478 #5548478"]

    我们的客户是否会错误地执行合规性测试?

    例如、是否使用了不适当的数据模式?

    [报价]

    是否可以对写入访问执行合规性测试?

    如果是、如何对写入访问执行合规性测试?

    对于 tDQS2DQ 测量、至少在一次突发中、DQ 应在第一个位期间进行转换;否则、测量值可能不准确。

    对于在第一个位期间转换的 DQ、数据模式是否应写入为交替1b 和0b?

    如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    通常范围供应商提供在范围内运行的合规性软件。 它可以测量不同的参数。 像测量 DQ 眼图尺寸这样的事情可能很有意义。  (合规性软件示例: https://www.keysight.com/us/en/product/SW00DDRV/ddr-validation-license-suite.html )  

    但是、如果您要比较写入期间 DQ 和 DQS 之间的时序关系、需要了解的是 DQS 和 DQ 在 LPDDR4存储器内没有偏差匹配、因此必须对 tDQS2DQ 是什么做出假设、而控制器应该对此进行适当的考虑。  

    此致、
    Kevin