This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:用于网关演示的 SD 卡引导

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439746/dra821u-q1-sd-card-boot-for-gateway-demo

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好、TI

对于 J7200 客户电路板、SDK: ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-10_00_00_03

我们曾尝试使用 SD 卡来引导网关演示(MCU2_1)、但程序似乎未启动、

关于 SD 卡引导、我们使用  K3ImageGen.sh  生成 can_eth_gateway_app_freertos_MCU2_1_release.appimage、并将其复制 到 SD 卡的引导分区并重命名 lateapp1

但它无法正常工作、SBL 卡在加载映像中

您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="604466" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439746/dra821u-q1-sd-card-boot-for-gateway-demo "]

    但它无法正常工作、SBL 卡在加载映像中

    [报价]

    您能否请参阅主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179698/tda4vm-tifs-load-failed、 请告诉我们这是否有帮助。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但这对我来说不是什么大问题。

    我想使用多核应用程序加载具有 SBL 的 MCU2_0和 MCU2_1附加映像、并且我使用以下命令:

    CD /pdk_j7200_10_00_00_27/packages/ti/boot/sbl/tools/scripts
    ./ K3ImageGen.sh 11 gateway-demos/binary/can_eth_gateway_app_freertos/bin/j7200-can_eth_gateway_app_freertos_MCU2_1_release.xer5f
    cd packages/ti/boot/sbl/tools/
    mono out2rprc/bin/out2rprc.exe app_remoteswitchcfg_server.xer5f test.rprc  
    cd sbl/tools/multicoreImageGen/bin
    ./MulticoreImageGen LE 55 all.appimage 10 test.rprc 11 can_eth_gateway_app_freertos_mcu2_1_release.rprc
    最后将 all.appimage 作为 lateapp1复制到 SD 卡的引导分区、但不起作用
    问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容、了解如何使用 SBL 创建多核应用映像。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1210640/faq-tda4vm-run-vision_apps-in-sbl-boot-flow-with-combined_appimage

    您需要将所有内核应用映像组合到单个应用映像。 在上面的常见问题解答中、可以将 MCU2_0和 MCU2_1映像用作 ETHFW 和 ETHFW 客户端选通方式映像。

    TI 方面、我们使用 CCS 调试器在 MCU2_1上测试了 Gate Way 应用程序、并查看了 CCS 中的日志、因为在 MCU2_1上运行的 Gate Way 演示应用中未启用默认 UART 打印。

    此致、
    Sudheer