This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:均衡、更新传输信息、队列无法正常工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443730/processor-sdk-am64x-dequeue-update-the-transfer-information-queue-does-not-work

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

大家好、我使用的是 R5F 和 DMASS。  

我有一个可触发的传输、它工作正常、响应也成功。 我会使传输描述符出队、更新传输描述符中要传输的字节数、然后再次使传输描述符出队并触发传输、但传输未发生。 这里的问题是什么? 我是否错过了任何其他步骤?

谢谢!  

Boshra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boshra、

    以上方法对我来说似乎没问题、但如果您分享这个示例、我可以查看并提供建议。

    在第二个传输中、DMA 完成中断没有出现? 或 DMA 完成中断来了、但数据在目标缓冲区中不可用?

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要再次出队和入队以更新要传输的字节数?

    谢谢!  

    Boshra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boshra、

    这是必需的。 我们假设我们在排队并启动 DMA、但未完成之前的事务、但同样我们要针对新的字节传输更新 TR、并无法再次启动 DMA。

    此致、

    Anil。