This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VH:在 SDCARD、eMMC 中启用 saveenv 功能以及在 OSPI 闪存中对 saveenv 的权变措施。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448106/faq-tda4vh-enable-saveenv-feature-in-sdcard-emmc-and-a-workaround-for-saveenv-in-ospi-flash

器件型号:TDA4VH

工具与软件:

如何在 SDCARD、eMMC 和 OSPI 闪存中启用 save-env 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是在不同引导介质上启用 saveenv 的步骤。

    在 SD 卡 FAT 分区上保存启用:

    要将 env 保存到 SD 卡、必须将以下更改添加到相应的 A72/A53默认值 的相应电路板特定文件的汇编文件中进行查看 U-boot .

    在 EMMC UDA FAT 分区上保存启用:

    为了将 env 保存到 EMMC UDA FAT 分区、必须将以下更改添加到 U-boot 相应特定于电路板的文件的相应 A72/A53 defconfig 文件中。

    在 EMMC 引导0分区上保存 ENV 启用:

    1)要将 env 保存到 EMMC 中,必须将以下更改添加到相应的中 A72/A53默认值 的相应电路板特定文件的汇编文件中进行查看 U-boot .

    2)完成上述更改后、请重新编译 Uboot。

    3)现在要保存环境变量、请输入 Uboot:

    =>设置...

    =>设置...

    =>savenv

    4) 重新启动

    注: 分配给 CONFIG_ENV_OFFSET 变量的值可能因电路板而异。 因此、建议对进行查看 示例 额外的组件、用于交叉验证失调电压值。

    针对 OSPI 闪存中 SAVEENV 的权变措施:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400212/faq-tda4vm-how-to-use-uenv-txt-to-configure-u-boot-env-when-using-ospi-as-boot-media