This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62x SK 板上的 USB DFU 引导问题:内核严重(VFS:无法在 UNKNOWN 块(0、0)上安装根 FS)

Guru**** 2549010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438242/am620-q1-issue-with-usb-dfu-boot-on-am62x-sk-board-kernel-panic-vfs-unable-to-mount-root-fs-on-unknown-block-0-0

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 USB DFU 模式在 AM62x SK 板上引导 Linux 映像、使用了以下命令。 我已经使用了预构建的映像、特别是预构建二进制文件中的映像和 am62-sk.dtb 文件。

遵循的步骤:

setenv dfu_alt_info "k3-am625-sk.dtb ram 0x90000000 0x300000"
DFU 0 RAM 0
DFU 提示- dfu-util.exe -a 0 -D k3-am625-sk.dtb


setenv dfu_alt_info "Image ram 0x93000000 0x3500000"
DFU 0 RAM 0
DFU 提示- dfu-util.exe -a 0 -D 映像

BOOTM 0x93000000 - 0x90000000

但是、在启动过程中、我会遇到以下错误、并且启动过程会暂停:

[ 3.484870]内核恐慌-未同步: VFS:无法在 unknown-block 上安装根 FS(0,0)
[ 3.493126] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0 not duced 6.1.80-ti-g2e423244f8c0 #1
[ 3.500514]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
[3.505991]呼叫跟踪:
[ 3.508433] dump_backtrace.part.0+0xdc/0xf0
[ 3.512712] show_stack+0x18/0x30
[ 3.516022] dump_stack_lvl+0x68/0x84
[ 3.51964] dump_stack+0x18/0x34
[ 3.522994] panic+0x188/0x348
[ 3.526045] MOUNT_BLOT_ROOT+0x188/0x23c
[ 3.530052] MOUNT_ROOT+0x208/0x248
[ 3.53534] Prepare_namespace+0x130/0x170
[ 3.537625] kernel_init_freeable+0x258/0x284
[ 3.541976] kernel_init+0x24/0x130
[ 3.545463] ret_from_fork+0x10/0x20
[3.549036] SMP:正在停止辅助 CPU
[ 3.552956]内核偏移:禁用
[ 3.556435] CPU 特性:0x00,000,00800800,084,0000420b
[ 3.561305]内存限制:无
[ 3.564360]--[结束内核恐慌-未同步:vfs:无法在 unknown-block(0,0)上装入根 fs ]--

您能否确认我下面执行的步骤是  使用 USB DFU 模式正确引导 Linux 映像 AM62x SK 板

 

谢谢、此致、

Yashavantha Gowda.