This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:针对 MCSPI 事务的波特率调整/修改、而不重新初始化

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436586/tda4vm-baud-rate-adjustment-modification-for-mcspi-transaction-without-reinitializing

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

嗨、团队:

我目前负责 TDA4板中的 MCSPI 外设。 是否有其他方法可以在 TDA4上设置 MCSPI 的波特率? 我知道可以通过更新来配置它 MCSPI_Params.bitrate 、但我想知道是否有其他可用的选项。

我想 更新每个事务的波特率、而不重新初始化 MCSPI 实例。

例如、MCSPI 初始化完成后、我想以 XYZ Hz 发送数据、在该事务完成后、以 ABC Hz 发送另一个数据、而无需取消初始化任何内容。

如何实现这一点?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "对不起,我不能接受。"

    这是不可能的。如果不重新初始化参数、您就无法运行时间继续更改频率。

    此致

    Tarun Mukesh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。