This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何配置以太网来启用 Linux 本机以太网?

Guru**** 2546260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440252/dra821u-how-to-config-ethernet-to-enable-linux-native-ethernet

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

您好!  

  我的工作环境如下:

    SDK: j7200-evm-10_00_07_03

    2.引导模式:SBL+Linux 与 SDcard

    3.板材:定制板材

  现在、我们要配置 thernet、请提供详细指南、以帮助我们 为客户电路板实现 Linux 原生以太网。

  此外、 我们已参考了 DRA821U:如何为 SGMII 和 DRA821上的 RMII 启用 CPSw5g Linux 本机以太网、但仍然不知道要配置哪些文件。 由于我们的引导无法从 uboot 引导、请提供一些详细指南。

  谢谢。

  此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 在 J7200 (DRA821)中为 CPSW5G 启用本机 Linux 驱动程序的常见问题解答。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的引导模式为 mmcsd、引导加载程序为 SBL 、而不是 SPL。 您提供的常见问题解答要求使用 uEnv.txt、但 SBL 不使用此文件。  此外、提供的常见问题解答指南中指出 k3-j7200-evm-virt-mac-client.dtbo、但在 SDK10.0中找不到此文件。 那么我们应该如何阅读我们的文件呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的引导模式为 mmcsd、引导加载程序为  SBL 、而不是 SPL。 您提供的常见问题解答要求使用 uEnv.txt、但 SBL 不使用此文件。  此外、提供的常见问题解答指南中指出 k3-j7200-evm-virt-mac-client.dtbo、但在 SDK10.0中找不到此文件。 那么我们应该如何阅读我们的文件呢?

    --------------------------------------------------------

    您好、Charles

         需要将 SBL 映像重命名为 tiboot3.bin 并复制到 SD 卡的引导分区、并且需要将 Linux 内核编译到组合映像中、并将其重命名为"app"、然后您可以运行 SBL 来启动 SD 卡

       请参阅以下链接来编译组合映像:

        (+)[常见问题解答] TDA4VM:使用 combined_appImage 在 SBL 引导流程中运行 vision_apps -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的常见问题解答需要使用 uEnv.txt、但 SBL 不使用此文件。  此外、提供的常见问题解答指南中指出 k3-j7200-evm-virt-mac-client.dtbo、但在 SDK10.0中找不到此文件。 那么我们应该如何阅读我们的文档?[/QUOT]

    如果 SBL 引导没有 u-boot、则需要将器件树叠加层集成到器件树文件中、并重新构建器件树和使用更新的二进制文件。

    此外、对于本机 Linux 驱动程序、您可以在/lib/firmware 中准备组合应用映像或软链接以从 Linux 引导的同时、对 MCU2_0执行 IPC 将测试二进制文件回显到 MCU2_0。

    k3-j7200-evm-virt-mac-client.dtbo 更改为 k3-j7200-evm-ethfw.dtbo。  

    此致、
    Sudheer