This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:PROCESSOR-SDK-J721S2

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447117/processor-sdk-j721s2-processor-sdk-j721s2

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

在代码生成过程中、我收到这本书、并且认为它是 mcal 的一部分。

我们通过 MCUSW_09_02_00_05_CONFIG-windows-installer.exe 使用 TI J721S2

我们在代码生成步骤中看到了此错误。

[错误] Tresos04006 - Tresos 发生器消息
-发生致命错误"java.lang.NullPointerException"

我们会看到基于 Windows 的代码生成和基于 Linux 的代码生成中缺少一些文件。

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="633595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447117/processor-sdk-j721s2-processor-sdk-j721s2 "]我们将 TI J721S2与 MCUSW_09_02_00_05_config-windows-installer.exe

    这是 configurator plugins 文件夹。 要使用这些插件、您需要拥有 EB tresos 许可证。

    请查看 URL

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261724/faq-where-can-i-find-mcal-configurator-package-and-eb-tresos-studio-for-jacinto-devices

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试设置一个自动化流程来生成我们的代码、并希望获得 MCUSW_09_02_00_05_CONFIG-windows-installer.exe for Linux 或 Linux License for Tresos。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EB tresos 配置器仅在 Windows 计算机上工作、而不在 Linux 计算机上工作。 他们不是 TI 公司的 Tresos 的 Linux 许可证

    此致

    Tarun Mukesh