This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:更改了自定义名称

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446829/tda4vh-q1-custom-name-change

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHAM69

工具与软件:

您好!

    board/ti/j784s4/j784s4.env | 4 ++/-
 1个文件已更改、2个插入(+)、2个删除(-)

diff --git a/board/ti/j784s4/j784s4.env b/board/ti/j784s4/j784s4.env
索引49772d89ea..c8396c329d 100644
--- a/board/ti/j784s4/j784s4.env
++ b/board/ti/j784s4/j784s4.env
@@-8、13 + 8、13 @@μ s
 #include
 #endif
 
-default_device_tree=ti/k3-j784s4-evm.dtb
+default_device_tree=ti/k3-j784s4-CustomName.dtb
 findfdt=
    setenv name_FDT ${default_device_tree};
    如果测试$BOARD_NAME = AM69-SK;则
        setenv name_FDT ti/k3-am69-sk.dtb;fi;
    如果测试$BOARD_NAME = j784s4;那么
-       setenv name_fdt ti/k3-j784s4-evm.dtb;fi;
+       setenv name_FDT ti/k3-j784s4-CustomName.dtb;fi;
    setenv fdtfile ${NAME_FDT}
 name_kern=图像
 console=ttyS2115200n8
——
2.34.1.


在 SDK 版本9中、我能够按照上述方法更新定制 DTS 或电路板名称、但要在 SDK 10中
我找不到要更改或更新自定义名称的位置、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    arch/arm/dts/k3-j784s4-binman.dtsi

    您可以在其中编辑设备树名称。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我曾尝试使用您提到的文件更改自定义设备树名称、但我发现 blob 缺失错误。

    错误:/binman/ti-spl/fit/images/fdt-0/blob-ext (spl/dts/k3-j784s4-name.dtb):
                 |   缺少斑点


          #if defined (CONFIG_TARGET_J784S4_A72_EVM)|| defined (CONFIG_TARGET_J742S2_A72_EVM)
    163.
    164 #define SPL_J784S4_EVM_dtb"spl/dts/k3-j784s4-name.dtb"
    165 #define J784S4_EVM_DTB"u-boot.dtB"
    166.
    167&binman{
    168        ti-dm{
    169                filename ="ti-dm.bin";
    170
    171                j784s4_dm:blob-ext{
    172                        文件名="ti-dm/j784s4/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f";


    这是更新定制 DTS 名称的正确位置吗? 您能否告诉我需要对此进行的确切更改?


    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我会咨询我们的内部 U-Boot 专家。 我会在收到反馈后尽快回复您。

    谢谢!
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您可以以 AM69为例。 这是基于 TDA4VH SOC 的 SK 板。

    CONFIGs/AM69_SK_a72_defconfig
    CONFIGs/AM69_SK_R5_defconfig

    您可以参考上述配置并创建定制板配置。

    这应该有助于进行定制电路板 DTB 处理。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢