This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:EvalLoop ()函数

Guru**** 2541160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445782/tda4vm-evalloop-function

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

按照 TI 培训文档、我们可以使用 evalLoop () 此函数用于获取有关编译器软件如何对循环进行流水线处理的反馈:

按照与 TI C7x DSP 培训文档中相同的步骤操作:

但在 Training 和我的 Jupyter 笔记本中、 出现相同错误:  

错误:使用未声明的标识符'evalloop'

即使所有其他样本都在 Jupyter 笔记本中执行 除了 evalLoop () f 操作:

因此,包含库的 evalLoop ()函数似乎丢失了。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指向您遵循的培训文档。

    我看一下  

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    它是专有 TI C7x DSP 培训的一部分-   TI_C7x_DSP_training_interactive_00.07

    tda4/c71x_examples/TI_C7x_DSP_TRAINING_INTERACTIVE_00.07.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibin 和 Shankari:

    就这个问题与 Sibin 的同事打了电话、所以请注意到我到目前为止发现的内容。

    evalLoop 将在最新培训中取消。 原因、我目前正在检查。 在旧版本的 TI_C7X_DSP_TRAING_00.05中、有一个名为 loopEval.h 的头文件、希望在最新版本中删除。 仍可在此处获取旧版本以供参考: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/06.01.01.12

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Takuma 的检查。

    Sibin、

    请查看 Takuma 所指的版本。

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Takuma。

    我们可以看到编译器如何使用旧版本06.01.01.12中的 evalLoop ()函数进行软件流水线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 泷磨、请向我们提供 loopEval.h 以获取较新版本的 TI SDK 09.02.00.05 从现在起、它仅在2019版本06.01.01.12中提供。  

    谢谢!

    Sibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sibin、

    如果 在较新版本的 TI SDK 09.02.00.05中找不到 loopEval.h、可能是故意取消了该文档。

    (这是 Takuma 在他的帖子中所说的)

    此致

    Shankari G.