This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:检查时钟频率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447801/processor-sdk-j721e-checking-clock-frequency

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

您好!

我想检查 J721E SoC 上 Cortex-A72的时钟频率。 明显的 lscpu 或 cat/proc/cpucinfo 未返回任何 MHz 值。

根据 TRM、PLL8为 CPU 提供时钟。 下一个明显的步骤是检查相应寄存器的值。 理论上、WKUP_CTRL_MMR0寄存器包含我需要的信息。

我的问题是、我找不到任何寄存器地址。 无论是数据表还是 TRM、都没有。 我不知道如何获得这些信息。

我正在使用 J721EXSOMXEVM 模块。

谢谢!

Marton