This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:在 j721e 电路板上启用低功耗模式(冻结、暂停等)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446255/processor-sdk-j721e-enable-low-power-mode-freeze-suspend-etc-on-j721e-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我想知道如何在 j721e 上进入低功耗模式。

1.我尝试了"systemctl suspend"。  它只是返回一个提示、但没有响应。

 当我尝试" journalctl -xe | grep suspend"时,日志是

Dec 03 03:04 : 19 j721e - evm sudo[1266]: root : tty = pts / 0; pwd =/ home / root;user = root;command =/ bin / systemctl suspend -- test
Dec 03 04:04 : 21 j721e - evm sudo[1308]: root : tty = pts / 0; psd =/ home / root ; user = root ; command =/ bin / systemctl suspend -- no - block
Dec 03 04:04 : 21 j721e - evm systemd - sleep[1311]:进入睡眠状态'suspend'..
04年12月03日: 04日: 21 j721e - EVM 内核: PM: SUSPEND entry(s2idle)
04年12月03日: 04日: 21 j721e - EVM 内核: PM:暂停退出
04年12月03日: 04日: 21 j721e - EVM 内核: PM: SUSPEND entry(s2idle)
04年12月03日: 04日: 21 j721e - EVM 内核: PM:暂停退出
Dec 03 04 : 04: 04: 21j721e - evm systemd[1]: systemd - suspend.service :主进程退出,代码=退出,状态= 1/失败
12月03 04日: 04 : 21 j721e - evm systemd[1]: systemd - suspend.service : failed with result 'exit-code"。
04年12月03日: 04日: 21 j721e - evm systemd[1]: suspend.target : job suspend.target / start failed with result 'ependency'

2.当我累了"回波冻结>/sys/power/state "

错误: -sh:echo:写错误:不允许操作

电路。

是否可以尝试设置低功耗模式(冻结、暂停、休眠)?

提前感谢您的帮助。

Dalsoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不支持低功耗模式、例如在 j721e 的软件中挂起到 RAM。

    目前还没有计划为其添加软件支持。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kreerthy、

    j721e 板具有用于低功耗模式的 HW。   

    软件不支持或硬件受限制是否有任何特殊原因?  

    此致、

    Dalsoo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这正是我提到软件又名 SDK 不支持的原因。 HW 绝对支持它。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kreerthy、

    是否有任何关于基于 tda4vm 的设计的电流消耗(尤其是深度睡眠等)的信息或文档?
    我们正在考虑开发一种新的硬件设计、通过出色的深度学习加速器来支持深度睡眠。

    此致、

    Dalsoo