This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:DM R5的 TI_imaging_sensordrv 库

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446859/am62a7-ti_imaging_sensordrv-library-for-dm-r5

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!

我当前正在尝试从 TDA4项目移植解串器、串行器和成像仪源代码(使用 SDK 8.4或 SDK 8.5)

添加到我们的新项目中。

似乎大多数内容都在 TDA4上的 MCU2_0上运行、但现在在 AM62A 上运行、查看 concerto .mak 文件、

完全跳过了针对 DM R5的构建、一切看起来都只是在 A53内核上工作

TI 对此有何建议? 我们应该将所有器件从 DM R5移动到 A53吗?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    如果您使用 TI 的 DS90UB960/UB953串行器/解串器、其驱动程序可在 Linux SDK 中获得。 如果您使用其他 SerDes、那么您需要在 Linux 中将驱动程序移植到 A53。 成像仪也是如此。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的答复。

    BTW。 我们将对 A53使用 QNX、猜这不是问题...

    但是、没有机会在 R5内核上使用旧实现。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我们有 QNX SDK、它支持 CSI Rx 和 A53上的一些传感器。 您是否了解 QNX SDK?

    [报价 userid="582803" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446859/am62a7-ti_imaging_sensordrv-library-for-dm-r5/5550598 #5550598"]

    但是、没有机会在 R5内核上使用旧实现。

    [报价]

    现在不行。

    此致、

    建中