This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:在将 XDS110调试探针连接到定制 AM620-Q1电路板时遇到问题。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446726/am620-q1-facing-issue-while-connecting-the-xds110-debug-probe-to-the-custom-am620-q1-board

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我尝试将调试器连接到电路板、并使用10引脚连接器来执行相同的活动、但收到以下错误:

此外、我们将使用 JTAG_TCK、JTAG_TMS、JTAG_TDI、JTAG_TDO、JTAG_TRST 并带有 V_REF 和4个 GND 引脚。 当我们尝试连接电路板并探测 TCK 时、时钟会持续几毫秒、并使该引脚保持高电平。  

应该使用哪些引脚来 成功建立此连接?  

这些引脚的状态应该是什么?

此致、

Vaibhav V Agavile。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能告诉我们您在使用哪种引导模式吗?

    在连接到内核之前、是否使用 SBL 二进制文件正确初始化了 SOC?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前我使用的是 OSPI 引导模式。

    SBL 二进制文件已刷写到电路板中。  

    我是否需要将主板置于此二进制文件的初始刷写模式、然后将其连接 ?

    此致、

    Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述问题很常见、可通过对电路板进行下电上电并重新连接 JTAG 电缆来避免。

    请参阅  故障排除_问题 以了解详细信息。

    您能否确认您是否能够看到引导日志?

    您能否分享引导日志的屏幕截图?  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我们已在定制电路板上尝试进行此故障排除、但无法将目标连接到调试器。

    目前、我们使用20至10引脚连接器来连接电路板。

    我需要了解要在具有调试器的10引脚 JTAG 连接器上使用的连接
    请提供10引脚 JTAG 连接器详细信息、以确保目标和调试器之间成功握手。
     
    哪些引脚/信号要上拉和下拉?

    此致、

    Vaibhav V Agavile,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    请参阅一节 2.6.7 JTAG 接口  状态  用户指南的链接 了解引脚详细信息。

    表2-7 JTAG 连接器引脚分配  其中将提供每个引脚的详细信息。

    此致、

    Tushar