This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1定制电路板硬件设计-原理图审阅检查清单

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, AM625, AM623, AM625-Q1, AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448408/faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am620-q1-custom-board-hardware-design---schematic-review-checklist

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM620-Q1AM623

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有可供客户填写原理图审阅的原理图检查清单电子表格、或者 TI.com 上的应用手册是否是我们针对 AM62x 系列处理器原理图检查清单的所有内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    需要强调的是、下面的原理图设计指南现已包含每个部分的检查清单。

    客户按照指南完成设计后、应能够按照检查清单验证设计。

    AM62x 的原理图设计和审阅检查清单

    https://www.ti.com/lit/an/sprado3/sprado3.pdf

    目前计划于2025年第1季度或第2季度末发布 Excel 版本。  

    请与您合作的 TI 销售/支持团队联系、以检查进度早期检查清单版本的可用性。  

    其他信息:

    1导言

    1.1应用手册使用指南原理图设计指南和审阅检查清单应用手册提供了可在定制电路板原理图设计期间用作指南的设计指南、以及可用于审阅定制电路板原理图的原理图审阅检查清单。

    1.1.1处理器系列特定应用手册本应用手册适用于涵盖 AM625、AM623、AM625SIP、AM625-Q1和 AM620-Q1的 AM62x 系列处理器。 应用手册介绍了特定处理器系列的设计指南和检查清单。 特定于处理器系列的应用手册简化了所选处理器系列的使用。

    1.1.2原理图设计指南应用手册为 AM62x 处理器系列支持的所有外设提供了指南。 在定制电路板原理图设计过程中、用户可以查看并遵循原理图设计指南。 除指南之外、还提供了常见问题解答链接、以便在定制电路板原理图设计期间使用、从而减少工作量并更大限度地减少误差。

    1.1.3原理图审阅检查清单部分已添加到应用中。 该应用手册中的所有相关外设或电源部分都包含分类为"一般"、"原理图审阅"和其他类型的检查清单。 用户可以使用检查清单对定制电路板原理图进行自我审查、以尽可能减少可能导致功能或性能问题的错误、从而增加电路板启动和测试时间。

    此致、

    Sreenivasa