工具与软件:
您好、TI:ñ ol
AM62A SDK9.2, OV10652 1824*940 相机颜色异常,如何调整 CCM 和 CFA,谢谢!!
YUV、RAW、BLC、 拐点 如下:
e2e.ti.com/.../ov10652_5F00_image.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:ñ ol
AM62A SDK9.2, OV10652 1824*940 相机颜色异常,如何调整 CCM 和 CFA,谢谢!!
YUV、RAW、BLC、 拐点 如下:
e2e.ti.com/.../ov10652_5F00_image.zip
尊敬的 Yangrongbo:
感谢分享示例图像!
相机颜色异常
由于这是 RCCC 传感器、因此正常的 YUV 输出应该与典型的 RGGB 传感器不同。
您对 RCCC 传感器使用什么颜色输出?
Unknown 说:如何调整 CCM 和 CFA、谢谢!
这取决于您的应用的要求。
您将必须根据您的要求调优 VISS。
这可满足您的应用程序要求。
您将必须根据您的要求调节 VISS
大家好、刚华:
其他平台上的 OV10652成像。 如下:

我们要求 ISP 以彩色打印、至少与上图相同。
由于这是 RCCC 传感器、正常的 YUV 输出应该与典型的 RGGB 传感器不同。
您对 RCCC 传感器使用哪种颜色输出?
我使用的是 RGGB 输出。
尊敬的 Yangrongbo:
我正在使用 RGGB 输出。
我想您是指 RCCC 传感器的 RGB 输出。
我预期的 RCCC 传感器的典型 VISS 用例仅用于让 VISS 输出一个 C 通道和一个 R 通道。
OV10652在其他平台上成像。 如下: [/报价]我不熟悉 RCCC 传感器、但以 BCCR Bayer 模式查看 CCCR 原始样本图像时、我仍然可以看到一些合理的颜色。
因此、重现一些红色、棕色、绿色似乎是可行的、尽管这与我预期的 RCCC 用例不同。...
遗憾的是、我们没有 RCCC 传感器应用方面的经验、也没有调优工具中对 RCCC 传感器的调优支持。
因此、我无法为您的应用提供良好的建议。
我建议您与有经验的第三方合作进行 RCCC 调优。下面是我对 RCCC 传感器输入的 VISS 编程的一般看法。
首先、您可能必须在来自 RCCC 输入的 VISS-CFAI 中内插一个 R 平面和一个 C 平面。
然后、您可以校准从 RC 到 RCB 的 CCM、其中 B 通道对蓝色的估计不太好(仅 R 和 C 的线性组合)。
这应该类似于正常的 CCM 计算、但我不确定这是否适合您的应用。
这些标准取决于您的应用要求。
下面是我对用于 RCCC 传感器输入的 VISS 编程的一般看法。
首先、您可能必须在来自 RCCC 输入的 VISS-CFAI 中内插一个 R 平面和一个 C 平面。
然后、您可以校准从 RC 到 RCB 的 CCM、其中 B 通道对蓝色的估计不太好(仅 R 和 C 的线性组合)。
这应该类似于正常的 CCM 计算、但我不确定这是否适合您的应用。
标准符合您的应用程序要求。
Hhi Gang Hua:
感谢您的答复! 您是否有详细的操作步骤?
[报价 userid="35541" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446779/sk-am62a-lp-isp-tuning-procedure-for-rccc-image-sensor/5553000 #553000"]很遗憾、我们在调优工具中没有 RCCC 传感器应用或 RCCC 传感器调优支持方面的经验。检查 tiovx ISP 代码后、它似乎不支持 RCCC 格式。 只有数据手册提到支持 RCCC。 您能帮助确认吗?
尊敬的 Yangrongbo:
[报价 userid="588473" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446779/sk-am62a-lp-isp-tuning-procedure-for-rccc-image-sensor/5555037 #5555037"]感谢您的答复! 您是否有详细的操作步骤?
[报价]
通常、您需要定义目标"B"通道并估算 RC 到 B 转换的 CCM。
RC 至 RC 的转换正常。
如果您想使用 DCC 调优工具来实现该目的、则可以在 CCM 插件中输入参考颜色图像。
只有数据手册提到支持 RCCC。 您能帮助确认吗?[/QUOT]VISS H/W 可以将任何2x2颜色模式作为其输入。
在 RCCC 情况下、您必须对 RCCC 输入的 CFAI 和目标输出颜色的 CCM 进行编程。