This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM6254ATCGHAALW

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436831/am625-q1-am6254atcghaalw

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

(在 PROC170E3 (002)_SCH.pdf 文档中);第14页、共68页:

器件 U48M 的引脚 AD1为 MMC0_DS

规格是 VSS。

对于 AM6254ATCGAALW;没有 MMC0_DS 引脚

这是一个误差

plas 关键帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    您能否将我们链接到您获得该文档的 URL?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还需要一名技术工程师来帮助我们调试我们从 TI 购买的评估板上的硬件。 有没有人可以回复我的电子邮件: tavassolir@rogerson.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TDA4VEN8K5AAMWR。

    我们仍需要一些技术支持帮助、以便在几天内抵达我们的工厂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    您是否正在使用 AM62x? 或 TDA4。 或 AM67x? 如果您使用的是 AM62x、我会将您送往与您使用的是 TDA4或 AM67x 不同的团队。

    您要讨论的文件可能来自此 EVM:
    https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM

    首先、我会将您的主题发送给 TDA4团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    我假设你能够解析你的线程。 如果没有、请随时对请求的信息进行回复、我们将帮助您解决问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我们仍在努力使用 TM4C1294NCPDTI3R。 我们尝试使用 Greyhill 62C2211-02-040C 读取光学编码器数据。

    当旋钮按逆时针方向计时时、计数有效。 但在按时钟运行时、它不会注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    我问您是使用 AM62x、AM67x 还是 TDA4。

    现在、您已列出第4个处理器 TM4C129。

    我假设你把这个线程与不同的线程相混淆。 我要把这个线程标记为闭合在我们身边并锁定线程、因为你提供了太多矛盾的信息。 请随时创建一个新的 e2e 主题、继续询问有关某个特定处理器的问题。

    此致、

    Nick