This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PCIe 时钟电平不够高。 内部电阻器?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447455/am6442-pcie-clock-level-not-high-enough-internal-resistors

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

工具与软件:

大家好

我们遇到了 AM6442 CPU 的技术问题。 我们使用外部时钟发生器 (CDCE6214) 作为  PCIe 的100Mhz 时钟源。 现在我们假设在 CPU 侧有一个内部下拉电阻器负责解决我们的问题。  时钟提供器在 LP-HCSL 模式下运行、接线如下所示:

根据勘误表  https://www.ti.com/lit/er/sprz457h/sprz457h.pdf、  不能使用 SERDES 输出参考时钟(i2236)。

另一个原因也是 i2241: PCIe:串行器/解串器 PCIe 参考时钟输出可能会超过5.0 GT 每秒数据速率 RMS 抖动限制

现在、根据我们的测量和想法、我们假设有一个内部下拉电阻器负责解决我们的问题。

电压电平太低、根据 PCIe 标准(电压交叉)不够高。

PCIe 时钟信号的交叉电压:

在这里、我们测量的信号、我们看到最终得到200mV 的交叉电压:

.   

是否有任何内部电阻器会影响 CPU 端口 W17  SERDES0_REFCLK0P 和 W18 SERDES0_REFCLK0P  ?

您能否确认存在内部端接电阻、如果可以将其关闭、我们必须执行什么寄存器写入来将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    波形中的这些振幅看起来确实会出现双端接。  通常我认为 LP-HCSL 具有内部50欧姆终端。  我不确定您是否在原理图中将串行器/解串器 soc 时钟输入显示为具有接地端接电阻器、但如果您这样做、则可能是由于时钟提供商处于 LP-HCSL 模式(内部50欧姆)而导致双端接。  CPU 端口 W17或 W18没有内部电阻器。   

    但我确实想指出的是、在勘误表中、您提到的2个问题仅与器件的修订版1.0相关。  器件的修订版2.0不会出现这些问题。

    -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、我们的 SERDES SOC 时钟输入端没有终端电阻器。 您是否确定关于缺少内部电阻器的说法? 在勘误表中、i2306提到了内部端接。 在当前的器件版本2中、这是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、是的、我说没有内部端接电阻器。  如果您使用 PCIe 作为引导模式、则 SOC 的 ROM 会负责禁用器件版本2.0的端接电阻器  

    ? ->您使用的软件基础是什么? (Linux 等)、因为我在 TRM 中找不到一个寄存器来为您指明方向、需要邀请一些软件专家来获得额外帮助。   

    您的应用是否能够在器件版本2.0不再受 i2236和 i2241影响的情况下使用、移除 CDCE6214作为时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、这个问题是重复的、您可能已经猜到了。 我想我们只能继续解决其中一个问题。

    e2e.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将关闭它,我们可以使用: AM6422:串行器/解串器参考时钟输入失真的参考时钟 。