工具与软件:
您好!
我已经编写了一个使用8250内核结构的定制 UART 驱动程序。 如果我尝试从器件写入、我可以在终端看到以下日志
omap_i2c 200000.i2c:控制器超时
tps6598x 0-003f:tps6598x_interrupt:无法读取事件
UART 的 DTS 如下所示
MAIN_UART1{
状态="正常";
pinctrl-names ="默认值";
pinctrl-0 =<&MAIN_UART1_PINS_DEFAULT>;
interrupts-extended =<&G gic500 GIC_SPI 179 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>、
<&MAIN_pmx0 0x01ac>;/*(D14) UART1_RXD PADCONFIG114 */
};