请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好!
我们目前正在开发一个使用适用于 AM64的 MCU+ SDK 并使用 tiarmclang 作为编译器的项目。 但是、在编译时会生成数百条警告、其中大多数来自 SDK 头文件内部、不同的方式多次包含这些文件:
In file included from C:/Gavrailov/repos/vemxxx/rt-fw/source/sysconfig/ti_board_config.c:35:
In file included from C:/Gavrailov/repos/vemxxx/rt-fw/source/sysconfig\ti_board_config.h:40:
In file included from C:/Gavrailov/repos/vemxxx/rt-fw/source/sysconfig\ti_drivers_config.h:195:
In file included from c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma.h:82:
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:286:68: warning: unused parameter 'descType' [-Wunused-parameter]
286 | static inline void CSL_pktdmaCppi5SetPktLen( void *pDesc, uint32_t descType, uint32_t pktLen )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:575:65: warning: unused parameter 'pDesc' [-Wunused-parameter]
575 | static inline uint32_t CSL_pktdmaCppi5GetPsDataLoc( const void *pDesc )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:592:55: warning: unused parameter 'pDesc' [-Wunused-parameter]
592 | static inline void CSL_pktdmaCppi5SetPsDataLoc( void *pDesc, uint32_t psLoc )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:592:71: warning: unused parameter 'psLoc' [-Wunused-parameter]
592 | static inline void CSL_pktdmaCppi5SetPsDataLoc( void *pDesc, uint32_t psLoc )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:654:78: warning: unused parameter 'bInSopBuf' [-Wunused-parameter]
654 | static inline uint64_t CSL_pktdmaCppi5GetPsDataAddr( const void *pDesc, bool bInSopBuf, bool bEpiPresent )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:861:65: warning: unused parameter 'descType' [-Wunused-parameter]
861 | static inline void CSL_pktdmaCppi5SetIds( void *pDesc, uint32_t descType, uint32_t pktId, uint32_t flowId )
| ^
c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source\drivers/udma/include/csl_pktdma_cppi5.h:861:84: warning: unused parameter 'pktId' [-Wunused-parameter]
861 | static inline void CSL_pktdmaCppi5SetIds( void *pDesc, uint32_t descType, uint32_t pktId, uint32_t flowId )
我们希望在包含这些文件的位置关闭警告、并在剩余代码中保留警告。 在 GCC 中、在相应 pragma 的帮助下完成:
#pragma GCC diagnostic push #pragma GCC diagnostic ignored "-Wuninitialized" foo(b); /* no diagnostic for this one */ #pragma GCC diagnostic pop
遗憾的是、到目前为止、我们还未找到使用 tiarmclang 执行此操作的方法。 是否完全实现了该功能?
此致!