This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:eMMC 引导分区

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446685/am625-emmc-boot-partition

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

在处理器 SDK 中、eMMC 引导分区中的 u-boot 扇区为0x1400。

但是、根据 MCU+ SDK 中的 default_sbl_emmc_linux.cfg、u-boot 扇区为0x0A00 (flash-offset=0x280000)。

部门差异是否重要?

 

处理器 SDK:09.02.01.09

MCU+ SDK:09.02.00.38

 

此致、

Koji