This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TMDS64EVM、Cortex M4F

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448174/am6442-tmds64evm-cortex-m4f

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经开始了解 使用 SDK 的 TMDS64EVM  10.0.0.20.

从尝试通过内置 XDS 调试器将 UART 示例刷写到 ARM M4F 内核的 SDK 包中、无法加载示例并在观察到的日志中执行后续操作。

请提示是否有任何缺失  

日志:

CortexA53_0:文件加载程序:验证失败:地址0x000000000001的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
CortexA53_0:GEL:file:d:\projects\SE_AM6442\3.source\2.demo\1.uart\workspace\hello_world_am64x-evm_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Debug\hello_world_am64x-evm_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out 发生数据验证错误:文件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuanreddy

    从日志中可以看出、你已经连接到 A53内核并尝试在该内核上加载 M4F 内核示例。 在这种情况下、误差预计会出现。

    请连接到 M4F 内核、然后尝试加载示例。 然后应该能正确加载它。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    是的、我发现内核选择错误、感谢提示、选择内核 M4F 后、仍然无法加载

    即使在多次通电后、也要重新启动。

    日志:

    CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)

    BLAZAR_Cortex_M4F_0:连接到目标时出错:(错误-1274 @ 0x0)连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是尝试访问由于缺乏电源、时钟或身份验证(即安全措施无法阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。 如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程之后可能允许访问。 (仿真软件包20.0.0.3178)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明是否已使用 SBL 二进制文件正确初始化 EVM?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    谢谢、能够刷写 UART (至 coreM4F)示例。 查看了基准 EVM_FLASH_SOC_init。 将电路板设置为 OSPI 模式、并通过 XDS 进行刷写。