This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:通过3.5mm 音频插孔连接的麦克风被视为音频输出。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438833/sk-am62p-lp-microphone-connected-through-3-5-mm-audio-jack-is-treated-as-audio-output

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

大家好、团队成员:

通过3.5mm 音频插孔连接 Sony 的麦克风(ECM-LV1)时、我们面临另一个问题。 它被视为音频输出、且未采集任何音频输入。  当尝试通过音频分离器进行连接时、捕获会正常工作、但音频输出在大部分时间内不起作用。

    在尝试捕获或播放音频时、还将获取连续日志" PCM_OPEN (IN) FAILED:"和" PCM_OPEN (OUT) FAILED:"。

e2e.ti.com/.../5355.dmesgLog.txt

还附加了 dmesg 日志以供参考。

请求支持来解决此问题。

此致

Biju Menon