This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:MCAN 动态配置示例

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443426/processor-sdk-j784s4-mcan-dynamic-configuration-example

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我需要在运行时动态地更改 MCAN 配置(位时序参数调整)、我想知道是否有任何示例如何执行该操作?  只需要 再次调用初始化 API 是否可以、或者我是否需要为  CAN 收发器断电并 在其 启动并再次运行时重复配置过程?

此致、

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用哪种 SDK 和版本 ?  

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将使用 J784S4版本的 SDK  09.02.00.05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 Linux SDK 还是 RTOS SDK? 在 Linux 中、您可以从控制台更改、而在 RTOS 中、您必须重新配置才能进行更改。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 RTOS SDK。 您能否详细说明 执行正确重新配置需要执行哪些步骤?

    此致、

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您使用 PDK、则可以查看/packages/ti/csl/example/mcan/mcanEvmLoopback/mcan_evm_loopback_app_main_k3.c 示例。

     如果您使用 MCAL、也可以参考 mcusw/mcal_drv/mcal/examples/can 示例。

    此致

    Tarun Mukesh