This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:H 时序超级帧

Guru**** 2544470 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447388/tda4vm-h-timing-superframe

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我们的 TDA4 DSI 输出2560*800超级帧。

但似乎我们的 fpdlink 串行器 ds981不支持分离器,所以我们使用它的裁剪模式来分离;

但发现它只能处理30fps 的超级帧( 1280*2. )并且 H 方向的消隐区域不能乘以2:

问题1: 2560*800超级帧的 H 方向消隐区域是否必须是*2 ?

问题2:如果 H 方向不乘以*2、此时序是否会影响 DSI_TX 的有效输出?

这是我们的 LCD 规格:

期待您的答复;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    我主要在 TDA4VM 背景下发言、所以我将从 TDA4VM 的角度进行回应。

    [报价 userid="585052" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447388/tda4vm-h-timing-superframe "]

    问题1: 2560*800超级帧的 H 方向消隐区域是否必须是*2 ?

    [报价]

    否、如果是单个帧、则消隐间隔不需要乘以2。

    [报价 userid="585052" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447388/tda4vm-h-timing-superframe "]

    问题2:如果 H 方向不乘以*2、此时序是否会影响 DSI_TX 的有效输出?

    [报价]

    我不确定我是否理解了这个问题。 但是、如果问题不是发送2560x800@60Hz、而是发送1280x800@60Hz 如何影响输出、那么 TDA4VM DSI 接口的输出将在两者比较时减少一半、因为帧大小被减半。  

    另一方面、管道中的瓶颈在哪里? 我在 DS90UH981产品说明书上看到、它 适用于60Hz 分辨率下的4K、在带宽方面、该值在60Hz 下应小于2560*800。 我假设 LCD 只获得一半的超级帧。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭,谢谢