This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何在 SYSBIOS 中更改 am5728的 pinmux 设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443517/am5728-how-to-change-pinmux-setting-for-am5728-in-sysbios

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你(们)好

IAM 目前正在进行 am5728。

我已经下载了 RTOS SDK。 该软件包附带评估板示例、

但我的定制电路板具有不同的引脚排列、其中启用了 GPMC。

我发现可以使用 SysConfig 工具生成 Pinmux 设置、但我不知道如何更改现有的 pinmux 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="504828" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443517/am5728-how-to-change-pinmux-setting-for-am5728-in-sysbios 我发现可以使用 SysConfig 工具生成 Pinmux 设置、但我不知道如何更改现有的 pinmux 设置

    您可以参考 /processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00/pdk_am57xx_1_0_21/packages/ti/board/pinmux/idkAM572x/idkAM572x_pinmux.c src 文件以进行引脚多路复用设置。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 IAM 当前对其进行研究  idkAM572x_pinmux.c

    是否有任何用于更改引脚多路复用和重建 MLO 的特定文档

    因为我认为 MLO 会执行每个 pinmux 初始化、时钟初始化和 DDR 初始化、然后将控制传递给应用文件

    我认为该应用无法进行任何 pinmux 更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="504828" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443517/am5728-how-to-change-pinmux-setting-for-am5728-in-sysbios/5537731 #5537731"]

    是否有任何用于更改引脚多路复用和重建 MLO 的特定文档

    [报价]

    请参阅 MLO 构建过程:

    MLO Build Procedure for AM572xx idk
    
    step1:
    <sdk>/processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00/pdk_am57xx_1_0_21/packages
    source pdksetupenv.sh
    step 2:
    <sdk>/processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00/pdk_am57xx_1_0_21/packages/ti/boot/sbl
    make BOARD=idkAM572x SOC=AM572x BOOTMODE=mmcsd clean
    make BOARD=idkAM572x SOC=AM572x BOOTMODE=mmcsd 
      

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的帮助 Karthick

     我尝试了在位置("SBL/SBL/evmAM572x"/home/ram/processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00/pdk_am57xx_1_0_21/packages/ti/board)更改 pinmux 工具生成的 pinmux 文件、并尝试重新构建、但对板级配置文件中的文件进行的更改不会影响 src

    如果我必须重建电路板库、这是因为我发现电路板库在构建 SBL 时被自动链接

    重建电路板库是否涉及任何步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthick

     我尝试了多次在不同的 PC 有 Windows,Linux 和最终它被建立在一个 Linux PC,在板级配置文件中所做的更改确实改变了板级库的重建

    现在我的 GPMC 引脚已配置为默认值

    当我尝试通过 JTAG 运行 MLO 时、我可以看到引脚配置   

    谢谢!