This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:SysConfig DDR 子系统"ddr.component.js:验证失败"

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SK-AM62-SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446740/am625sip-sysconfig-ddr-subsystem-ddr-component-js-validation-failed

器件型号:AM625SIP
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigSK-AM62-SIP

工具与软件:

您好!

SysConfig 无法生成具有以下错误的 DDR 子系统配置。 请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否提供有关上述内容的更多详细信息?

    您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?

    您要尝试构建哪个示例?  

    请详细说明重现问题的步骤。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我使用的是 SK-AM62-SIP 电路板。 该 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-am62xxsip-EVM-09.02.01.10版本。 我只想从 SysConfig 获取 LPPDDR4器件的 dtsi 文件。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这好像在云端提供的 DDR 配置工具中存在错误。 我已将内部 Jira 工单提交到同一个工单上、并将在收到团队的反馈后更新您的信息。

    此致、

    Tushar