This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:CSI TX 输出视频

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446799/processor-sdk-j721s2-csi-tx-output-video

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好!

SDK I 使用的路径为:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05

我使用的 SoC 是:j721s2

我想使用如上图所示的类似过程。 DSS 最后可以使用 CSI_TX 输出视频吗?

我想通过 CSI_TX 输出 TDA4处理器处理的视频、有没有参考方案?