This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:适用于 RYYCy 传感器的 VPAC3解马赛克

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448254/j721s2xsomxevm-vpac3-demosaic-for-ryycy-sensor

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我推出了一个输出 RYYCy 原始数据的新传感器、现在能够捕获原始图像。

我有 DCC 工具、现在正在尝试通过 VISS 检索 YUV 图像。

在使用 DCC 本机不支持的某些 CFA 格式时、DCC 工具上 CFA 格式的 RGGB 设置似乎是开始的起点。
但是、我不确定接下来要采取的步骤。

我考虑过尝试操纵 CFAI 的一些系数矩阵、但根据 TRM、CFAI 方法似乎是基于梯度的插值、
我无法确定如何为 RYYCy 操作它。

我需要帮助找出方法。 我是否应该将 CFAI 简单地使用为 RGGB、然后在 CCM 进行调优?
还是应该以某种方式调整 CFAI 以使 RYYCy 生成 RGB? 还是其他更好的方式?

请告诉我如何操作。

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    Unknown 说:
    我是否应该像使用 RGGB 一样简单地使用 CFAI [/报价]

    对于 CFAI 调优、可以将 RYYCy 视为 RGGB。
    CFAI 将输出 R、Y、Cy、类似于 R、G、B

    Unknown 说:
    然后在 CCM?
    进行调优

    可以、这可以与 RGGB 调优流程类似。
    我自己在 RYYCy 传感器应用方面没有太多经验、无法预测最终的 RGB 结果是否会完美。
    如果您在所有光照条件下获得合理的 CCM 以及良好的 RGB 输出颜色、则 RGB 输出应该适合您的 RYYCy 传感器。

    我应该怎么调整 CFAI 以使 RYYCy 生成 RGB?

    这取决于您的应用要求。
    至少使用 RGGB 调谐流程是一个很好的起点。

    理想情况下、传感器供应商应优化 RYYCy CFA、以便可以从 RYCy 良好转换到 RGB、而不会产生不良副作用。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Gang 的详细解释。

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认并关闭此主题。