This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P 是否可以进行 MPEG2编码?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446804/am62p-is-mpeg2-encoding-possible-with-am62p

器件型号:AM62P
Thread 中讨论的其他器件: TMS320DM365

工具与软件:

大家好!

我的客户端正在寻找可以编码 MPEG2的器件。

AM62P 是否可以进行 MPEG2编码?

但是、TMS320DM365和其他器件已有10多年的历史、
即使我要开发一个用此工具开发的器件、也很可能很快就会停产。

附件是我从 TI 文档中得出的比较图。
TMS320DM816x 系列等还支持 MPEG2编码。
TMS320DM816x 系列还支持 MPEG2编码。
它是否可以使用很长时间?

目前使用另一个 SoC 实现该目标。

(1) H.264系统
之后
压缩方法:H.264
Resolution:1080i 29.97
配置文件:HP@L4或更高版本
比特率:2Mbps 至12Mbps
分辨率:NTSC
配置文件:MP@L3或更高
比特率:128kbps 至2Mbps
音频
压缩方法:MPEG-2 AAC
比特率:64kbps 至128kbps
多路复用系统
MPEG2 TTS

(2) MPEG2系统
之后
压缩系统:MPEG2.
分辨率:NTSC
个人资料:MP@ML
比特率:1.5Mbps 至6Mbps
音频
压缩方法:MPEG-1层2
多路复用系统
MPEG2 PS
正弦值。

请告诉我们 TI 当前的系列开发情况以及 MPEG2压缩是否可行。

另外、请告诉我们您是否有可以将 MPEG2压缩至 HD 的产品。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    AM62P 上有一个能够进行 H.264和 HEVC 视频格式编码/解码的硬件加速器。  

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components_Multimedia_wave5.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我将让我的客户检查 Am62P。
    顺便说一下、DM368和 DM816x 的产品寿命是多少?
    如果产品生产超过7年、客户愿意购买。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    他们不能采用它、因为它不支持 MPEG2。
    是否有其他产品可用?
    如果没有其他产品,如果戴维尼的产品寿命足够长,他们将采用它。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPEG 视频处理可以在软件中完成。 它没有硬件加速器。 硬件中唯一的视频处理支持 H.264和 HEVC。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    顺便说一句、DM368和 DM816x 的产品寿命是多少?

    该问题的答案如何?
    如果产品寿命足够长、客户将购买 Davinchi。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题发送给我们的专家。 期待尽快得到回复!

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DM368和 DM816x 的产品寿命是多长?

    可在 TI.com 上订购产品、产品生命周期有效。 但是、 TI 会在 DM368和 DM816x 上提供有限的软件支持。  

    谢谢。