This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:请提供新摄像头驱动程序指南。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449259/tda4al-q1-please-provide-guide-for-new-camera-driver

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

你(们)好 我最近买了相机 LI-VB1940-VCL-OMS-FP3-137H 在 Leopard 成像。

该摄像头具有 FPDLINK3接口(TI953)、并使用 VB1940传感器。

但是、ti SDK、没有适用于 FPDLINK3 + VB1940组合的驱动器。

我无法将摄像头连接到 TI EVM 板。

我要连接到我的 TDA4AL EVM (我已经有 Fusion1电路板)

您能提供 有关此连接的指南吗?

我需要有关实施新驱动器或其他可连接方式的信息。

此致、
Chanhyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在此处为传感器使用 RTOS 驱动程序?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 使用 QNX RTOS、但我不使用 QNX 传感器框架。

    我尝试使用的是 TI 视觉应用中的摄像头驱动程序。

    由于实现了 FPDLINK 方法的接口、因此我们将尝试更换传感器部分。

    我的方法有问题吗?

    如果有任何其他好方法,推荐。

    此致、

    Chanhyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下文档应该会为您提供相同的指导  

    9.12.向 PSDK RTOS 添加新的图像传感器—Processor SDK RTOS J721S2

    此致、

    Nikhil