工具与软件:
您好!
我可以对 GPMC 有疑问吗?
问题1
我 在表2-1中发现 GPMC0_DATA 是0x0 5000 0000至0x0 57FF FFFF。 主域内存映射。

但在 表12-3241中。 GPMC 存储器映射、GPMC0_DATA 为 0x00 2000 0000至0x00 27FF FFFF。
哪项正确?
在 AM62系列中、我看到 E2E 主题显示正确的 GPMC0_DATA 为 0x0 5000 0000至 0x0 57FF FFFF、因此我认为表12-3241。 GPMC 存储器映射拼写错误。
问题2
我找到了每个内存的最大大小。

为什么 NAND 大小为 NA? 和 S. No1最高配置256MB??
我认为 AM64的 GPMC 地址有限制、最高可达128MB。
问题3
一定要确保。
EAC GPMC 芯片选择的总大小限制为不超过128MB?

例如
CS0->64MB、CS1->64MB、CS2/CS3->NOT CONFIG => AM64可以读取 CS0和 CS1的所有存储器
CS0->128MB、CS1->64MB、CS2/CS3->NOT CONFIG => AM64可以读取所有 CS0、但 CS1无法读取
CS0->256MB、CS1/CS2/CS30->NOT CONFIG => AM64可以读取 CS0的低128MB 数据
是否都正确?
此致、
Gr