This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:无法为 TIDL 委派生成 Allowed_nodes.txt

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448995/processor-sdk-j784s4-failed-to-generate-allowed_nodes-txt-for-tidl-delegation

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:AM69ATDA4VH

工具与软件:

你(们)好  

我克隆了 edgeai tidl 工具来运行自定义 tflite 模型、该模型获取大小为(512 * 64 * 4)的图像输入、并在 common_utils.py 中将 calibration_frames 和 calibration_iterations 增加为20。
能够注意到、如果校准从原始值2增加、我将无法在 model_artifies 中获得用于 TIDL 委托的 AllowedNodes.txt、并且整个模型在没有委托的情况下运行在 ARM 上。 这是我在推理期间收到的警告消息。


****** 警告***** :无法打开../../../../model_artifacts/model/allowedNode.txt 阅读... 整个模型将在没有任何 TIDL 授权的情况下在 ARM 上运行!

谢谢!

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、您能提供更多详细信息吗?  

    您从 Git Hub 克隆了哪个版本的 TIDL? 您要尝试运行哪个特定的模型?

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李文  
    感谢您的答复,这里是详细的信息  


    TIDL 版本: 09_02_09_00 (SOC=AM69A/J784S4 (TDA4VH))

    我将运行自定义 TFLite 物体检测模型、并在模型编译期间面临校准问题。 当在 common_utils.py 中使用32位浮点 tensor_bits (即无量化)时,该模型可以在 ARM 上正常工作,也可以与 TIDL 委派一起工作。 但是、当 tensor_bits 设置为16且 CALIBRATION_FRAMES 设置为10和20之间时、编译不会生成 allowedNodes.TST 文件、从而导致以下推理问题。

    ****** 警告***** :无法打开../../../../model_artifacts/model/allowedNode.txt 阅读... 整个模型将在没有任何 TIDL 授权的情况下在 ARM 上运行!

    谢谢

    Madhu