工具与软件:
一年多前我问了一个问题,但没有看到 Swargam Anil 的回应。 让我重申一下:
是否有任何示例代码使用 DMSS 在 R5f 内核和 A53内核之间传递工作。
这是我的用例: 我们使用 AM6421 将大约40字节的重复记录从运行 NORTOS 的 R5F 内核发送到 A53内核。 如果可能、这些记录以1us 的速率出现。
DMSs 似乎是正确的解决方案,但我不知道如何实现它。 某些示例代码将非常有用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
一年多前我问了一个问题,但没有看到 Swargam Anil 的回应。 让我重申一下:
是否有任何示例代码使用 DMSS 在 R5f 内核和 A53内核之间传递工作。
这是我的用例: 我们使用 AM6421 将大约40字节的重复记录从运行 NORTOS 的 R5F 内核发送到 A53内核。 如果可能、这些记录以1us 的速率出现。
DMSs 似乎是正确的解决方案,但我不知道如何实现它。 某些示例代码将非常有用。
Unknown 说:是否有任何使用 DMSS 在 R5f 内核和 A53内核之间传递工作的示例代码?
[报价]您好、 Max Yaffe、
可以采用上述方法。
但是、在 MCU+SDK 中没有任何示例。
下面我附上一个示例供您参考。
我们创建了一个示例、 以每4kB 数据大小将数据从 R5F TCM 存储器传输到 A53内核 DDR。
DMA 完成后、IPC Notify 信号 从 R5F DMA 中断发送到 A53内核、此示例需要大约7到8us。
您可以在版本构建中使用所需的大小运行此示例、并查看您将获得多大的延迟。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Testcase_2D00_5-_2800_2_2900_.zip
请运行示例并共享测试结果。
根据测试结果,我们可以看到如何使用 IPC 解决方案。
此致、
Anil。