This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何配置 RMII 模式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440535/am625-how-to-configure-rmii-mode

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM62x SDK9.2。

现在、他们可以在开发板上成功运行具有 RGMII 的以太网应用。

因为它们在旧的 AM335平台中使用了 RMII Phy、并且希望也保持在 AM62x 中的 RMII。

我们尚未找到有关如何配置 DTS 文件以在 AM62x 中启用 RMII 模式的清晰指南。

客户已在 DTS 中尝试以下配置、但仍无法正常工作。

您可以帮助检查这对于 RMII 模式配置是否足够吗?  

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    客户最终启动了第一批 AM62x 电路板、并可以成功使用 RMII 模式。

    因为其第一批电路板没有与 RMII 信号线的阻抗匹配。 客户最近进行了新设计、在这种重新设计中、他们增加了阻抗匹配、但出现了以下问题。  

    我们检查了 ifconfig、而且链路已建立。

    然后检查 ethtool、发现下面存在 Rx_ALIGN_CODE_ERRORS 和 CRC 错误。

    我查看了下面的以太网调试应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf

    似乎这与布局有关。 并且客户已确认他们在第一批电路板和这个新的电路板补丁上使用了相同的 SD 卡、这意味着软件完全相同。

    因此、我们怀疑当客户 在这个新设计中向 RMII 侧添加阻抗匹配时会导致一些问题。 因此、请参阅下面第一批电路板和新一批电路板的 RMII 原理图。

    第一批电路板

    全新设计

    我还在私人电子邮件中附上了新的 PCB 原理图。

    请帮助检查在这个新设计中是否有任何阻力点,特别是在 RMII 侧。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    请进行以下更改和测试

    我看到客户在载板上将33R 用于 TDX 和 RDX。

    您能否建议客户将载板上的 TDx 系列电阻器更改为0r

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    客户回复

    客户发现载板上还有一个33欧姆的电阻器、如果降低电阻器阻值、RMII 现在可以正常工作

    此致、

    Sreenivasa